{}

Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
Consulter notre FAQ
Les variateurs ATV12, ATV312, ATV32, ATV212, ATV61 et ATV71 peuvent-ils fonctionner au-delà de +50 °C de température d'air ambiant ?

De façon générale, Les variateurs de vitesse Altivar ATV sont conçus pour fonctionner dans un domaine de température compris entre -10°C et 50°C, néanmoins chaque famille d'altivar : ATV12, ATV312, ATV32 , ATV212, ATV61 et ATV71 comportent des spécificités qu'il est nécessaire de connaître pour une installation optimum.

Au delà de 50°C, il est plus simple et plus économique de déclasser un variateur de vitesse plutôt que d'installer une climatisation dans cette armoire.

Pour les températures inférieures à -10°C, une des solutions très économique  réside en l'installation d'une résistance chauffante dans l'armoire et d'un ventilateur pour brasser l'air.

Variateurs ATV12

Attention !
Les variateurs ATV12 sont classés en deux catégories, lesquelles influent directement sur leurs tolérances aux températures extrêmes :

  • variateurs à convection naturelle (sans ventilateur) de référence ATV12H018F1, ATV12H037F1, ATV12H018M2 à ATV12H075M2, ATV12H018M3 à ATV12H075M3,
  • variateurs avec ventilateur de référence ATV12H075F1, ATV12HU15M2 à ATV12HU22M2, ATV12HU15M3 à ATV12HU40M3.

Les températures d'utilisation diffèrent suivant :

  • le type de variateur : à convection naturelle ou avec ventilateur,
  • les précautions de montage de ces variateurs,
  • le type de montage de ces variateurs classés en trois catégories (A, B, C),


Il est nécessaire de consulter le document, sur le sitewww.se.com/fr ,   " ATV12 Précautions de montage "ou "guide de montage" qui détaille les précautions à respecter suivant ces différents critères.

Variateur ATV312

Les températures d'utilisation diffèrent  suivant :

  • les précautions de montage de ces variateurs,
  • le type de montage de ces variateurs classés en trois catégories (A, B, C),

Il est nécessaire de consulter le document, sur le site www.se.com/fr, " ATV312 Précautions de montage " ou "guide de montage" qui détaille les précautions à respecter suivant ces différents critères.

Variateur ATV32

Les températures d'utilisation diffèrent  suivant :

  • les précautions de montage de ces variateurs,
  • la fréquence de découpage utilisée, en réglage usine 4 kHz
Il est nécessaire de consulter le document, sur le site www.se.com/fr, " ATV32 Précautions de montage " ou "guide de montage" qui détaille les précautions à respecter suivant ces différents critères. Variateurs ATV212.

Variateurs ATV212

Les températures d'utilisation diffèrent  suivant :
  • les précautions de montage de ces variateurs,
  • la type de montage de ces variateurs classés en trois catégories (A, B, C),
  • la fréquence de découpage utilisée, en réglage usine 4 kHz
Il est nécessaire de consulter le document, sur le site www.se.com/fr,   " ATV212 Précautions de montage " ou "guide de montage" qui détaille les précautions à respecter suivant ces différents critères.

Schneider Electric France

En savoir plus
Gamme:
Les articles qui pourraient être utiles
En savoir plus
Gamme: