En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?

Comment configurer le service table partagée sur le réseau FIPWAY avec des automates TSX Micro ou Premium sous PL7 ?

Le service table partagée permet d'échanger des mots %MW entre automates connectés à un réseau FIPWAY.

La configuration du service table partagée est accessible dans la fenêtre de configuration de la carte FIPWAY :
Image

Pour activer ce service il suffit dans chaque configuration automate de :

  • positionner le bouton radio sur Table partagée (ST),
  • définir l'adresse de début de table,
  • définir l'adresse zone produite,
  • définir la longueur de la zone en mots.

Avec :

  • Adresse de début de table : ce paramètre indique le début de la table de mots internes réservée dans l'automate. Les 128 mots suivant le début de table seront réservés à la fonction table partagée et sont communs à toutes les stations.
  • Adresse zone produite : ce paramètre indique l'adresse du début de la zone de mots internes produits par la station. L'adresse saisie doit tenir compte des zones de mots internes des autres stations. Il faut éviter un recouvrement de zone de mots entre deux stations.
  • Longueur de la zone produite : ce paramètre indique la longueur (en mots) de la table de mots internes produits par l'automate (de 1 à 32 mots).


Exemple :

Cet exemple met en oeuvre le service table partagée permettant un échange entre 3 automates de type TSX37 et TSX57 programmés avec PL7. Les échanges entre les stations sont les suivants :

  • La station 1 échange une table à partir de %MW200 de longueur 10 mots vers %MW300 de la station 2 et %MW400 de la station 3.
  • La station 2 échange une table à partir de %MW310 de longueur 20 mots vers %MW210 de la station 1 et %MW410 de la station 3.
  • La station 3 échange une table à partir de %MW430 de longueur  5 mots vers %MW230 de la station 1 et %MW330 de la station 2.


Image

Remarques :

  • Le service de table partagée est supporté par les stations d’adresse comprise entre 0 et 31.
  • Chaque station peut publier 32 mots maximum.
  • Il peut y avoir 32 stations sur le réseau FIPWAY
  • A partir de l'adresse du début de table configurée, la station réserve une table de 128 mots dédiés à la table partagée.
  • La somme des mots produits par les autres stations doit être inférieure à 128 mots.
  • Si la longueur est inférieure à 128, les mots non utilisés ne doivent pas être écrits par le programme application.

Schneider Electric France

En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme:
  • Documentation produits
  • Téléchargement de logiciels
  • Sélecteur de produits
  • Substitution et remplacement de produits
  • Centre d'aide et de contact
  • Contacter notre équipe support pour les particuliers
  • Trouver des sites Schneider Electric
  • Contacter notre équipe commerciale pour une affaire
  • Communauté Schneider Electric
  • Carrières
  • Qui sommes-nous ?
  • Accessibilité
  • Salle de presse
  • Relations Investisseurs
  • Plan du site
  • mySchneider
  • Parcourir les FAQs
  • EcoStruxure
  • Blog
  • Mentions legales
  • Conditions d'utilisation
  • Protection des données
  • Mention sur les cookies
  • Conditions Générales de Vente
  • Modifier vos paramètres de cookies