Ελαχιστοποιήστε τις βλάβες του συστήματος παραγωγής και εξασφαλίστε υψηλή διαθεσιμότητα των εγκαταστάσεων. Διατηρήστε τα υψηλότερα επίπεδα ποιότητας ισχύος, μειώνοντας παράλληλα το λειτουργικό κόστος.
Λύσεις και πλεονεκτήματα
Μια ολοκληρωμένη, επεκτάσιμη λύση ελέγχου και παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, σχεδιασμένη για τη διαχείριση πολλαπλών κέντρων και τη συντήρηση από απόσταση. Βασισμένη στα τρέχοντα πρότυπα, η λύση που προσφέρουμε συνδυάζει όλες τις λειτουργίες ελέγχου του υδροηλεκτρικού σταθμού σε ένα σύστημα.
> Μείωση του κόστους επένδυσης έως και 20%
> Μείωση του κόστους συντήρησης έως και 30%
> Βελτίωση της λειτουργικής αξιοπιστίας
BC Hydro
Το BC Hydro αναβαθμίζει το υπάρχον σύστημα ελέγχου Bailey στο σταθμό παραγωγής ενέργειας Burrard στο Port Moody, ώστε να παρέχει υψηλότερα επίπεδα ελέγχου και αποδοτικότητας.
Βρείτε προϊόντα και λύσεις
Modicon Quantum
Υπηρεσίες διανομής ηλεκτρικής ισχύος
Εξασφαλίστε λειτουργία κορυφαίας απόδοσης με ασφάλεια και συνέπεια, χάρη στη φροντίδα των ειδικών μας καθ' όλη τη διάρκεια ζωής της εγκατάστασής σας.
Ξεκινώντας από συμβουλευτικές υπηρεσίες για θέματα ενέργειας και βιωσιμότητας προκειμένου να βελτιστοποιήσετε τον κύκλο ζωής των πόρων σας, διαθέτουμε υπηρεσίες που καλύπτουν τις επιχειρηματικές σας ανάγκες.