A hiba utáni automatikus újraindítás beállítása a mellékelt programozási kézikönyv 104-ik oldala alapján beállítható hálózat vagy fázis kiesés utáni indításra. Kérem figyelembe venni a késleltetési beállításnál hogy a fázis vagy hálózat kimaradás ideje ( hossza) ismeretlen, ez a helyi adottságok függvénye lehet , az ATV több kísérletet fog tenni az újraindításra 1-5-10 s időközönként, utána 1 percenként a hiba eltűnése után. Amennyiben a hiba nem szűnt meg a beállítható tAr idő alatt, az újraindítás a mostani módszerrel lehetséges csak, azaz a kezelő a helyszínen indítja újra. A tAr beállítási lehetőségei a 105-ik oldalon találhatók.
Beállítás: belépni a menübe és DRI- > CONF > FULL > FLT- > ATR-be, az ATR paramétert Yes-re kell állítani, utána 3 s -ig lenyomva tartani az enter gombot hogy a változás rögzüljön.
Kérem ellenőrizze továbbá hogy a tCC= 2C és a tCt= LE legyenek.