Hogyan segíthetünk ma?

Miért ad állandó hangot a Back-UPS ES a bekapcsolást jelző LED villogásával együtt?

Probléma:

Miért ad állandó hangot a Back-UPS ES a bekapcsolást jelző LED villogásával együtt?


Termékcsoport:

BACK-UPS ES


Környezet:

BE350G, BE450G, BE550G, BE650G1 and BE750G


Ok:

Új telepítés esetén ellenőrizze, hogy a belső akkumulátor megfelelően van-e csatlakoztatva.

Az eljárással kapcsolatos utasításokat lásd a felhasználói kézikönyvben.

A Back-UPS ES 14 naponta belső önellenőrzést hajt végre, a belső önellenőrzés pedig az akkumulátor épségét ellenőrzi. Ha az akkumulátor állapota nem megfelelő az önteszt szerint, a bekapcsolást jelző LED villog, és az egység folyamatos hangjelzést ad. Ez egy FIGYELMEZTETÉS, hogy az akkumulátor élettartama végéhez közeledik, így jellemzően 2–4 héten belül ajánlott kicserélni.


Megoldás:

1. lépés:

Ellenőrizze, hogy a UPS nincs-e túlterhelve:

– A Back-UPS ES 350 típus 350 VA vagy 200 W teljesítményt képes támogatni az akkumulátoros tápaljzatokon.

– A Back-UPS ES 450 típus 450 VA vagy 257 W teljesítményt képes támogatni az akkumulátoros tápaljzatokon.

– A Back-UPS ES 550 típus 550 VA vagy 330 W teljesítményt képes támogatni az akkumulátoros tápaljzatokon.

– A Back-UPS ES 650 típus 650 VA vagy 390 W teljesítményt képes támogatni az akkumulátoros tápaljzatokon.

– A Back-UPS ES 750 típus 750 VA vagy 450 W teljesítményt képes támogatni az akkumulátoros tápaljzatokon.

Az APC azt javasolja, hogy csak a számítógépet és a monitort csatlakoztassa az akkumulátoros tápaljzatokhoz, a perifériás eszközöket pedig csatlakoztassa a UPS-en található „csak túlfeszültség-védelem” jelöléssel ellátott kimenetekhez. Elosztókat vagy túlfeszültségvédőket SOHA NE csatlakoztasson UPS-hez. Húzza ki a túlzott fogyasztókat a UPS-ből. Ugyanígy, ha a Back-UPS ES közel van a teljes terheléshez (több mint az akkumulátor kimeneti wattkapacitásának 80%-a), nem ajánlott a Back-UPS ES-t fő be-/kikapcsolóként használni a berendezések bekapcsolásához. Ehelyett kapcsolja be a Back-UPS ES-t, és a csatlakoztatott berendezés bekapcsolása előtt hagyja, hogy elvégezze az öntesztet.

2. lépés:

Az öntesztet teljesen feltöltött UPS-en (megszakítás nélküli töltés vagy legalább 5 órája nem váltott át akkumulátorról való tápellátásra) és normál terhelés mellett kell elvégezni. Ehhez kapcsolja le az akkumulátoraljzatokhoz csatlakoztatott összes berendezést. Ezután indítsa újra a Back-UPS ES-t: kapcsolja ki, számoljon 5-ig, és kapcsolja be újra. Ha az állandó hangjelzés megszűnik, akkor az akkumulátorról való tápellátási állapot hamis volt, és az egység visszaállt. Most már készen áll az újbóli használatra. Ha nem szűnik meg, folytassa a 3. lépéssel.


3. lépés: (csak akkor folytassa, ha a „2. lépés” nem törli az „Akkumulátorcsere” állapotot)

A Back-UPS ES-hez 3 éves garanciát biztosítunk, amely a belső akkumulátorra is vonatkozik. Ha a Back-UPS ES-t 3 éven belül vásárolta, forduljon az APC ügyfélszolgálatához , és hivatkozzon a jelen dokumentumban leírt lépésekre. Adja meg a Back-UPS ES alján található pontos cikkszámot és sorozatszámot is.

Ha a Back-UPS ES-re már nem vonatkozik a 3 éves garancia, kattintson IDE a bővítéshez és az akkumulátorcserélési lehetőségekhez

Schneider Electric Hungary

  • Termékdokumentációk
  • Szoftverletöltések
  • Termékválasztó
  • Termékkiváltás és -csere
  • Súgó és ügyfélkapcsolati központ
  • Irodakereső
  • Árajánlat kérése
  • Hol kapható?
  • Schneider Electric közösség
  • Állások
  • Vállalati profil
  • Etikátlan magatartás bejelentése
  • Hozzáférhetőség
  • Hírek
  • Befektetők
  • EcoStruxure
  • Álláskeresés
  • Blog
  • Adatvédelmi szabályzat
  • Cookie-kra vonatkozó szabályzat
  • Cookie-beállítások módosítása