Mit jelentenek a szelektív, késleltetett és azonnali kioldás megjelölések a SE által forgalmazott áramvédelmi kapcsolóknál?
Az áramvédelmi kapcsolók adatlapjain tartalmazott megjelölésekhez ( szelektív, késleltetett, azonnali ) tartózó időtartamokat a mellékelt kiadvány C-14 oldalán kezdődő és C-15 oldalán folytatódó tartalmazza.
A táblázat értelmezése:
S- szelektív
R- késleltetett
Instantaneous- azonnali
Response time= válasz idő, a veszélyes szivárgó áram érzékelése és a kioldás közötti időtartam
Non tripping time= nem kioldási idő, ez szelektív és késleltetett ávk-ra vonatkozik, itt is a veszélyes szivárgó áram érzékelése és a kioldás közötti időtartam. Ha a szivárgó áram megszűnik ebben az időtartamban, az ávk nem old ki.
Példa: ha egy 300mA-es érzékenységű szelektív ávk-nál egy 300mA teszt szivárgó áramot alkalmaznak, akkor 130 ms késleltetés van, majd ez után max. 500 ms belül történik a kioldás. Éppen ez a késleltetés biztosítja a szelektivitást az alsó ávk-val.
A táblázat szerint ( amely megfelel az IEC/EN 61008, IEC/EN 61009 szabványoknak), ha 600mA-el tesztelik akkor max 200ms lenne a kioldási idő.