המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Where can I find technical information on the PTC inputs for the VW3A3203 optional digital and analog input card for the ATV340 process drive?
Issue:
Specifications for the PTC Input on the VW3A3203 Option card.

Product Line:
ATV320 and ATV340 drive

Environment:
All

Cause:
PTC resistance input for the option card.

Resolution:

• PTC:
- 3 or 6 thermal sensors mounted in series (configurable by software)
- Thermal sensor current: 1mA maximum
- Nominal value: <1.5 kΩ
- Overheat trigger threshold: 3 kΩ
- Overheat reset threshold: 1.8 kΩ
- protected for low impedance: <50 Ω
- detection of high impedance: >100kΩ


שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
VW3A3203.pdf [2.4 MB]
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
ברצוני לקבל חדשות ומידע מסחרי מחברת Schneider Electric ומהחברות המסונפות אליה באמצעי תקשורת אלקטרונית, כגון דוא"ל, ואני מסכים לאיסוף מידע על הפתיחה ולחיצות על הודעות דוא"ל אלה (תוך שימוש בפיקסלים לא נראים בתמונות), כדי למדוד את ביצועי התקשורת שלנו ולשפר אותן. לקבלת פרטים נוספים אנא רא את מדיניות שמירה על פרטיות