Trade-UPS - UPS買い替えプログラム

UPS買い替えプログラム「Trade-UPS」とは? UPS 買い替えプログラム「Trade-UPS」(以後、本プログラム)は、対象となるAPCブランド製品を新規にご購入いただくと、いままで使用していた製品を無料でお引き取りするプログラムです。 お引き取りする製品は、APCブランド製、他社製は問いません。また、ご購入いただいた製品の管理が行える無料サイト「 Club APC 」または「...

PowerChute Network Shutdown v5.1 for Virtualization 対応OS表

PowerChute Network Shutdown v5.1 for VirtualizationでサポートされるOS一覧です。 PowerChute Network Shutdown v5.1 for Virtualization : ・ 64ビットアプリケーションです。32ビットOSにはインストールできません。 ・ 実行環境としてJavaバージョンAdoptOpenJDK 11.0.22...

APC RSシリーズ 自動電圧調整(AVR)機能について

APC RSシリーズの自動電圧調整(AVR)機能についての説明です。 * 以降、自動電圧調整(AVR)機能は、AVR機能と記載します。 【対象製品】 APC RSシリーズ BR400S-JP, BR550S-JP, BR1000S-JP, BR1200S-JP BR400G-JP, BR550G-JP, BR1000G-JP, BR1200G-JP (APC RS...

GP4000シリーズ/ 使用できるSDカード、USBストレージのスペックは?

下記の表でご確認ください。 1. SDカード 種類 最大容量 ファイルフォーマット SD 2ギガバイトまで FAT SDHC 32ギガバイトまで FAT32 ※SDカードはこれ以上の上位の規格には対応していません 2. USBストレージ 機種 最大容量 ファイルフォーマット GP-4100シリーズ (モノクロモデル) 2ギガバイトまで FATまたはFAT32 上記以外の機種 32ギガバイトまで...

プログラマブル表示器/ オフラインモードの入り方について知りたい

下記を参照してください。 ■ タッチパネルの電源投入時の操作方法 ■ タッチパネル運転中の操作方法 < タッチパネルの電源投入時の操作方法> ・起動中画面表示後に、パネルの右上隅または左上隅(縦横40ドット以内)を3秒以上タッチします。 < タッチパネル運転中の操作方法 >...

PowerChute Network Shutdown v5.2 for Virtualization 対応OS表

PowerChute Network Shutdown v5.2 for VirtualizationでサポートされるOS一覧です。 PowerChute Network Shutdown v5.2 for Virtualization : ・ 64ビットアプリケーションです。32ビットOSにはインストールできません ・ 実行環境としてJavaバージョンAdoptOpenJDK 21.0.4...

PowerChute Serial Shutdown for Business v1.1 既知の問題

このページは PowerChute Serial Shutdown for Business (PCSS for Business) v1.1既知の問題について説明しています。 このページは新たな問題や回避策が確認された際に随時更新されます。 No. 既知の問題 対象機種 Smart-UPS Easy-UPS 1 【現象】...

APC ES, APC RS, APC BK 製品型番・シリアル番号の確認方法

製品のお問い合わせをいただく際に必要となる、 製品型番 および シリアル番号 の APC ESシリーズ, APC RSシリーズ, APC BKシリーズ での確認方法についての説明です。 お願い : お問合せを頂く際には、必ずご使用されているUPSの "製品型番" と "シリアル番号" を事前にご確認のうえでご連絡ください。...

詳細
人気の動画FAQ人気の動画FAQ
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
詳細
一般知識一般的な知識
漏電遮断器のタイプAC/タイプA/タイプBの違いについて教えてください。

漏電遮断器における動作特性の区分で、IEC60947-2、JISC8201-2-2等で規定されております。 タイプAC…直流分を含まない交流を感知する漏電遮断器 タイプA…微少の直流分がのっている交流を感知する漏電遮断器 タイプB…直流を感知する漏電遮断器 弊社compact NS VigiはタイプAです。

1(daN)とは何N(ニュートン)又は何kgfですか?

以下の通りです。 1(daN)=10(N)=1.02(kgf)

シグナリング製品/積層式表示灯のクリアグローブとは何ですか?

積層式表示灯(タワーライト)の中には、グローブの色を指定できる機種があります。 詳細は、HPの機種別ページにてご確認ください。 標準グローブ・・・消灯時も色が認識できる クリアグローブ・・・点灯時のみ色が認識できる

計画停電に際しUPS(無停電電源装置)をご使用にあたっての注意点

計画停電においてUPS (無停電電源装置)をご使用するにあたり、注意点についての説明です。 計画停電におけるUPSをご使用されるにあたっては以下に注意ください。 ・ 負荷機器の接続について ご使用の装置(UPS)の定格仕様範囲内でご使用ください。 仕様を超える電力容量の接続、カタログ上の消費電力の合計値が範囲内においても多数の機器の接続の場合 には装置が故障する可能性があります。...

閉路電流容量とは?

閉路電流は、一般に言う接点寿命を保証する電流ではありません。 モータ起動時に偶発的に定格を超える電流が流れたときに、どこまで閉路出来るかの限界を想定した電流値です。 実際は規格に定められた条件のもとで、50回遮断動作を行い問題ないことです。

シグナリング製品/ 音声合成警報器で音声内容を変更する際、メモリモジュールを注文するときの型式は?

【対象機種】 SV-15A4PB、SV-38A4B、SV-21DPB、SV-25A4B、SV-31A4PB、AHVNB、SV-54B4B、SVK-21A4-B、 ACVPB-M、AHVKB、UTLVB、GTLVB、UTKVB、GTKVB ※モジュール型式は全電圧同じ型式となります。 ※上記対象機種は「モジュール」と呼ばれる音声を収録した基板を差し替える事で音声変更を行います。...

UPSの運転方式について

APCブランドUPSでは3つの運転方式のUPSを取り揃えています。 常時商用給電方式、ラインインタラクティブ方式、常時インバータ方式について説明をします。 ● 常時商用給電方式 通常時には商用電源をサージ保護およびノイズフィルタを通して出力し、電源障害時にはバッテリーから出力する方式です。 バッテリーへの切替時間は5〜10ミリ秒程度です。 利点 :...

遮断電流容量とは?

遮断電流は一般に言う接点寿命を保証する電流では無く、偶発的にモータ停止時に定格を超える電流が流れたときにどこまで遮断出来るかの限界を想定した電流値(遮断器が安全に遮断できる最大の短絡電流値)です。 実際は規格に定められた条件下で遮断試験を行い、問題ないことを確認しています。

詳細

お悩み事はありませんか?

お悩み事はありませんか?

製品選定ツール

製品選定ツール

製品仕様や機能から最適な製品とオプション品を選定できます。

営業へのお問い合わせ

営業へのお問い合わせ

デモ依頼や訪問依頼など、営業へのお問い合わせフォームです。

販売代理店を探す

販売代理店を探す

弊社販売代理店を地域別で検索できます。

お問い合わせ

お問い合わせ

FAQや各種お問い合わせ先を掲載しています。

  • 製品ドキュメント
  • ソフトウェアのダウンロード
  • 製品選定ツール
  • 推奨代替品検索ツール
  • ヘルプとサービスセンター
  • オフィスを探す
  • 営業への問い合わせ
  • 販売拠点
  • Schneider Electricコミュニティ
  • 採用情報
  • 会社概要
  • 不正行為の報告
  • アクセシビリティ
  • ニュースルーム
  • 投資家向け
  • 品質および環境ポリシー
  • EcoStruxure
  • ポストの検索
  • ブログ
  • 販売代理店
  • 個人情報保護方針
  • クッキーに関する通知
  • 利用規約
  • Change your cookie settings
  • 顧客満足度について