¿Cómo podemos ayudarte hoy?

¿Cuáles son los requisitos de separación de los transformadores de distribución de baja tensión de tipo seco de Schneider Electric con respecto a paredes u otros obstáculos?

Cuestión:
Requerimientos de espacio libre para el transformador respecto a obstrucciones externas.

Línea de productos:
Transformadores LV

Causa:
Los transformadores irradian calor cuando están en funcionamiento, que debe disiparse

Resolución:
Los Transformadores Ventilados de Tipo Seco más antiguos, que no son de Eficiencia Energética, deben instalarse de manera que exista un espacio libre mínimo de 6 pulgadas entre una abertura de ventilación y cualquier pared u otras obstrucciones.

Los Transformadores Secos Ventilados de Eficiencia Energética (Tipo EE) deben instalarse de manera que haya un espacio libre mínimo de 3 pulgadas entre una abertura de ventilación y cualquier pared u otras obstrucciones. Esto no se aplica a las aberturas de ventilación inferiores. Los Transformadores No Ventilados también deben estar a un mínimo de 3 pulgadas de cualquier obstrucción en todos los lados y en la parte superior.

Los nuevos de Eficiencia Energética (Tipo EX) requieren 0.5" desde la parte posterior y los lados a cualquier obstrucción. Los Transformadores Rellenos de Resina Epoxi pueden ser montados directamente en la pared, pero requieren 12 pulgadas en ambos lados, arriba y abajo.

Los Transformadores Estilo Subestación Unitaria requieren un mínimo de 12 pulgadas alrededor de las aberturas de ventilación, y los códigos locales pueden excederlo. El requisito de espacio libre está claramente marcado en la placa de identificación del Transformador. En caso de que los requisitos de la placa de características o los códigos locales varíen de los anteriores, prevalecerá el mayor de los dos.