Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Betere en efficiënte bescherming voor edge datacenters dankzij nieuwe ontwikkelingen in UPS-technologie

Goed nieuws voor organisaties die belangrijke edge, micro of gewone datacenters beheren, en op zoek zijn naar besparingen in tijd, geld én risico. Er komen grote technische ontwikkelingen aan in de 3-fase Uninterruptable Power Supply-systemen. De nieuwe generatie brengt hogere efficiëntie, verbeterde modulariteit, hogere connectiviteit, lagere Total Cost of Ownership (TCO) en dat alles in een kleinere behuizing. 

Voor edge en micro datacenters komt de nieuwe UPS-technologie als geroepen, zeker nu Internet of Things, apps en cloud computing dag na dag belangrijker worden. Organisaties uit verschillende sectoren, zoals retail, transport en lichte industrie, ontdekken dat edge datacenters unieke eisen met zich meebrengen rondom uptime, monitoring en onderhoud.

 

De UPS van vandaag is kleiner en efficiënter

De fysieke grootte van een UPS is natuurlijk enorm belangrijk voor een edge datacenter. Een UPS mag niet teveel vierkante meters innemen die voor ICT-apparatuur van belang is. Het goede nieuws daarin is dat een moderne UPS zeker 25% kleiner is dan oudere apparatuur, en ook nog eens meer voordelen en hogere vermogensdichtheid biedt.

 

Bovendien hebben UPS-systemen soms wel 55 tot 76 centimeter speling aan de achterkant nodig, terwijl een moderne UPS aan 15 centimeter voldoende heeft en toegang tot de eenheid vanaf de voorkant heeft. Sommige UPS-systemen zijn zelfs zo gebouwd dat er ventilatie mogelijk is aan de zijkant, zodat de UPS samen met andere apparatuur tegen een muur kan worden geplaatst.

 

Het energieverbruik van UPS-systemen neemt ook af, dankzij verbeteringen in de technologie voor de energiebespaarstand. De meeste nieuwe modellen hebben nu een efficiëntie van 99%. Vergeleken met de 94% van oude systemen is dat een significante verbetering. Per UPS betekent dat een besparing van ongeveer 4.500 euro per jaar – uiteraard afhankelijk van de elektriciteitsprijs.

 

Modulariteit en connectiviteit verlagen het UPS risico

Moderne UPS-systemen zijn modulair ontworpen, waardoor componenten eenvoudig op locatie vervangen kunnen worden door reserveonderdelen. Dat vergemakkelijkt het onderhoud aanzienlijk. Deze modulariteit is niet alleen ingebouwd in de vermogenscomponenten, maar is ook van toepassing voor andere essentiële onderdelen zoals ventilators, bypass schakelaars en communicatiesystemen. Door reserveonderdelen bij de hand te houden, blijft een UPS altijd beschikbaar.

 

Een relatief nieuwe ontwikkeling is terug te vinden in de beveiliging van communicatiesystemen. Die zorgen ervoor dat beheerders op afstand kunnen inloggen op een UPS-systeem, de status kunnen inzien en automatische acties kunnen inplannen. Zo kan personeel het UPS-systeem op afstand in de gaten houden en worden gealarmeerd in het geval van een bijna lege accu of een ventilator die versleten is. Dat is essentieel voor edge datacenters, waar er niet altijd ICT-personeel op locatie aanwezig is.

 

Lithium-ion en lagere Total Cost of Ownership

Steeds meer UPS-systemen kunnen werken op Lithium-ion (Li-ion) accu’s. Dit type accu heeft meerdere voordelen ten opzichte van de traditionele loodzuurbatterijen. Li-ion accu’s gaan twee tot drie keer langer mee dan traditionele accu’s en kunnen hogere temperaturen aan. Dat laatste is bijzonder belangrijk in industriële omgevingen waar de werktemperatuur flink hoger kan liggen dan in gewone datacenters.

 

Li-ion accu’s kunnen ook meer opeenvolgende cycli aan, zonder in kwaliteit achteruit te gaan, waardoor de beschikbaarheid van de UPS-systemen verder toeneemt. Bovendien laden ze sneller op. Een 3-fase UPS met traditionele accu heeft ongeveer 24 uur nodig om van 10% naar 90% opgeladen te gaan. Met een Li-ion accu kan dat in 2 tot 4 uur. Een enorme verbetering, die een UPS-systeem helpt om z’n werk beter en langer te doen.

 

Tenslotte zijn Li-ion accu’s veel lichter en kleiner dan hun traditionele tegenhangers, zodat de benodigde vloeroppervlakte voor een UPS-systeem met Li-ion accu’s nog verder afneemt.

 

Al deze factoren - hogere beschikbaarheid, verminderde omvang, lager energieverbruik, betere modulariteit en connectiviteit én de mogelijkheid voor Li-ion accu’s – zorgen ervoor dat de TCO voor moderne UPS-systemen afneemt.

 

Galaxy VS: de nieuwste 3-fase UPS van Schneider Electric

Schneider Electric schat in dat de nieuwste serie van Galaxy VS 3-fase UPS-systemen zichzelf in twee jaar terugbetaalt, uitgaande van normaal gebruik. Het grootste voordeel komt hierbij uit de ECOnversion-technologie van Schneider Electric. ECOnversion pakt de normale bespaarstand van UPS-systemen net wat anders aan waardoor de energie-efficiëntie tot wel 99% stijgt, zonder dat de betrouwbaarheid afneemt die vaak gepaard gaan met een bespaarstand. lees blog: A New Take on UPS Eco-mode Delivers Efficiency Without Sacrificing Reliability and Availability

 

De Galaxy VS-lijn is geschikt voor EcoStruxure™, het IoT-platform van Schneider waarmee monitoring, onderhoud en service op afstand kunnen worden gedaan. EcoStruxure komt zelfs met een app, zodat de beheerders van (edge) datacenters hun UPS-systemen letterlijk van waar ook ter wereld kunnen monitoren.

 

Met de huidige groei van edge datacenters is het goed te weten dat er de nieuwste UPS-technologie zich mee ontwikkeld om beschikbaarheid veilig te stellen. Bezoek onze website en ontdek meer over wat Schneider bijdraagt aan deze vooruitgang van de UPS-technologie.

Invoering van het Blockchain-certificeringsplatform van Wiztopic

Voor een veilige communicatie certificeert Schneider Electric vanaf 2 oktober 2019 de inhoud op Wiztrust. U kunt de authenticiteit op de website Wiztrust.com controleren voor zakelijke communicatie.
Persbericht weergeven (pdf, 185 kb) opens in new Window
Deel deze pagina:

Chat

Hebt u vragen of hebt u hulp nodig? Wij staan voor u klaar.