Zo moeten alle gebouwen per 1 januari 2023 minimaal een energielabel C hebben. En bedrijven die per jaar meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 gas verbruiken, hebben informatieplicht voor energiebesparingen en dienen energiebesparende maatregelen uit te voeren die een terugverdientijd van 5 jaar of minder hebben. Voor bedrijven met meer dan 250 fte of een jaaromzet van €50 miljoen geldt een verplichting voor het uitvoeren van een EED energieaudit.
Hoe?
Door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) is in 2011 de ISO 50001-norm geformuleerd. Deze norm ontwikkelt zich snel tot een leideinde norm in veel industriële en commerciële gebouwen. Op dit moment is het nog een vrijwillige norm, maar er wordt verwacht dat in de toekomst deze norm een steeds sterkere positie zal innemen in bedrijven. Als een bedrijf voldoet aan de ISO 50001-norm, hoeft dat bedrijf geen EED (Energy Effiency Audit) uit te voeren. In Duitsland kun je bepaalde investeringen aftrekken van je belasting als je voldoet aan de ISO 50001- norm. Het zou zomaar kunnen dat de Nederlandse overheid zich ook meer gaat richten op dergelijke regelgeving om bedrijven te stimuleren hun energiemanagement continu te verbeteren.
Energiemanagement in 4 stappen: Plan, Do, Check, Act
Dit is het proces in vier stappen gedefinieerd in de ISO 50001 norm: Energiemanagement. Deze vier stappen helpen industriële en commerciële bedrijven om hun energie-efficiënte doelstellingen te behalen en te verbeteren. De strategie om continue verbetering toe te passen voor het energiemanagement kan leiden tot zowel lagere operationele kosten en als vermindering van het energie- en CO2verbruik. Voor optimale implementatie wordt een duidelijke strategie en proces geschetst door de ontwikkelaars van de ISO 50001 norm.
Wat?
Een bekwaam intern team of serviceprovider kan een organisatie helpen bij de acceptatie en naleving van ISO 50001 door diensten en oplossingen aan te bieden die voldoen aan de verschillende vereisten van de norm. Bijvoorbeeld een energieaudit, identificatie van de energiebasislijn (nul-meting), vaststelling van energieprestatie-indicatoren (KPI’s), doelstellingen, doelen en actieplannen. Dit interne team kan helpen bij het ontwikkelen van de interne/externe communicatie van de organisatie en effectief een compleet raamwerk bieden voor monitoring, meting en analyse van een energiemanagementsysteem binnen een organisatie.
Zodra de juiste KPI's zijn geïdentificeerd, kan men beginnen met het in kaart brengen van de (sub)metering en sensorinfrastructuur die het mogelijk maakt om deze KPI's continu of periodiek te monitoren. Dit hangt grotendeels af van het budget van een organisatie en hoe complex de energiedistributie is. Als eenmaal de basis is gelegd, kan er gesproken worden over de relevante energiemanagement softwaresystemen.
Door gebruik van een energiemanagement softwaresysteem kunnen beslissingen voor energie-efficiëntiemaatregelen of -doelen gemaakt worden aan de hand van verkregen data. Deze data kan door analysetools in de software omgezet worden tot bruikbare informatie. Door eenvoudige en snelle toegang tot informatie, wordt het gemakkelijker om de juiste interventies of maatregelen voor energie-efficiëntie te identificeren. Als het juist wordt gedaan, kan deze aanpak de hoeveelheid tijd die energie-auditors ter plaatse moeten besteden om energie-efficiëntiemaatregelen te identificeren en kwantificeren aanzienlijk verminderen.
Meer lezen over ISO 50001 & Energiemanagement?