Door de pandemie is de behoefte aan betrouwbare stroom urgenter geworden. Bij veel bedrijven zal het personeel blijvend meer thuiswerken. Ook zijn er nieuwe technologieën ingezet voor digitale klantinteracties. Omdat we meer vanuit huis werken en meer digitale technologieën gebruiken is onze afhankelijkheid van een stabiele internetverbinding toegenomen. Een betrouwbare elektriciteitsvoorziening is daarmee een absolute noodzaak geworden. Uninterruptible power supplies (UPS) bieden een uitkomst voor elektriciens om klanten te voorzien van betrouwbare backup-stroom, zodat er geen belangrijke zaken en verbindingen verloren gaan tijdens een stroomuitval.
De pandemie biedt nieuwe zakelijke mogelijkheden
Het is voor bedrijven tegenwoordig nog belangrijker om de risico’s van stroomuitval en -verstoringen te beperken. Een noodstroomvoorziening helpt een bedrijf die de transitie naar online maakt, omdat het computers, modems en routers beschermd die nodig zijn voor de verkoop en omzet. Deze bescherming is ook van belang voor retailers en restaurants die nog wel fysiek contact hebben met klanten. Denk daarbij aan contactloze pinautomaten, het menu via je smartphone en QR-scanopties zijn een cruciale factor voor deze bedrijven om zowel veilig als winstgevend te blijven.
Elektriciens die deze bedrijven diensten verlenen, moeten beseffen dat de behoefte aan veilige backup-stroom groter is geworden door de toename van online activiteiten. Door een UPS kunnen bedrijven tegenwoordig door blijven werken, zelfs als de stroom uitvalt.
Thuis online blijven met backup-stroom
Omdat veel bedrijven niet meer volledig teruggaan naar kantoor en sommige universiteiten en scholen ook meer online les blijven geven, is een goede internetverbinding geen overbodige luxe meer. Sterker nog, hybride werken wordt waarschijnlijk de nieuwe norm. Het is een trend die al jaren groeit volgens het "State of Remote Work"-report uit 2019 van Owl Labs. Voor de pandemie werkte ook al 62% van de werknemers wel eens niet op kantoor. Wat nog belangrijker is, aangezien bedrijven ernaar streven werknemers te behouden, is dat 80% van de respondenten in hetzelfde onderzoek zei dat ze ten minste een deel van de tijd thuis wilden werken. Onderzoek van EenVandaag wees uit dat 88 procent van de deelnemers niet meer terug naar een hele week op kantoor wil. Veel werkgevers beginnen al een breder thuiswerkbeleid op te nemen als onderdeel van het nieuwe normaal.
Nu veel mensen beseffen dat hybride werken veelal de norm gaat worden, gaan veel mensen na een jaar aan de eettafel of in een rommelige logeerkamer te hebben gewerkt, op zoek naar een vaste ruimte of plek in huis en worden thuiskantoren beter uitgerust. Thuiskantoren worden daarnaast ook een prioriteit in veel nieuwbouwprojecten. Back-upstroombeveiliging wordt een belangrijke functie in al deze projecten, aangezien huiseigenaren ervoor willen zorgen dat ze verbonden en online blijven, zelfs als de stroom uitvalt.
Waarom elektriciens het gebruik van een UPS onder de aandacht moeten brengen
Huiseigenaren en bedrijven worden steeds bewuster van de noodzaak van betrouwbare stroom. Zij vertrouwen vooral op de expertise van de elektricien als het gaat om de selectie en installatie van een betrouwbare back-upstroomvoorziening. UPS-oplossingen bieden een goede manier om omzet te verhogen en de reputatie van het bedrijf te verbeteren. Zorg dan ook dat je op de hoogte bent van de manieren om back-upstroom voor klanten te garanderen. Meer weten over de verschillende toepassingen die backup-stroom nodig hebben en de type UPS’en die deze kunnen leveren? Bekijk de UPS-selectiegids voor elektriciens en breidt je mogelijkheden uit.