De komende jaren kunnen meer beperkingen worden verwacht. SF6 is bijvoorbeeld al verboden in de EU op grond van de F-gassenverordening, behalve in de elektriciteitssector waar er weinig geschikte alternatieven beschikbaar waren. Ook in Californië weegt de voorgestelde wetgeving de mogelijkheid om de verkoop van SF6-gebaseerde apparatuur na 2025 te verbieden.
Onze collega en expert op het gebied van middenspanning Rob de Jongh schreef een blog over SF6-vrije alternatieven bij InstallatieJournaal*.
* Let op: de blog is alleen beschikbaar voor leden van InstallatieJournaal. U dient zich in te loggen of te registreren om het te lezen.