Hoofddorp, 7 december 2017 -Recentelijk is de Europese regelgeving CPR geïntroduceerd. CPR staat voor Construction Products Regulation en is opgenomen in de Nederlandse norm NEN 8012. Doel van deze norm is creëren van meer duidelijkheid en uniformiteit over brandgedrag van kabels en elektrische leidingen.
Waarom is NEN 8012 belangrijk?
Het maatschappelijk belang van brandveiligheid neemt toe. Een groot deel van de tijd brengen wij door in gebouwen en we zijn ons niet altijd even bewust van de risico’s op het gebied van brandveiligheid. Terwijl circa 90 procent van alle branden uitbreken in gebouwen. Het waarborgen van kwaliteit van bouwmateriaal is essentieel. De Europese CPR-norm, en Nederlandse normering NEN 8012, helpt om brandschade van elektrische leidingen zoveel mogelijk te beperken.Verantwoordelijkheid van fabrikant tot uitvoering: Het toepssen van de NEN 8012 normering is een ketenverantwoordelijkheid. Dat betekent dat alle partijen in de keten verantwoordelijkheid dragen:
Opdrachtgever: Verantwoordelijk voor verstrekken van vollige en correcte informatie waarmee de installateur de juiste kabel-klasse kan selecteren.
Installateur: Verantwoordelijk voor het aantoonbaar toepassen van de juiste kabels.
Groothandel/Wederverkoper: Dient er op toe te zien dat er uitsluitend CPR-gecertificeerde kabels worden aangeboden waarbij de keurmerken en certificaten kunnen worden overlegd.
Fabrikant: Verantwoordelijk voor certificering en testen van kabels. De keuring dient door een geaccrediteerde keuringsinstantie te worden uitgevoerd.
CPR, voor welke producten?
De CPR-norm is opgesteld voor alle kabels die worden geproduceerd voor vaste installaties, waaronder paneelbouw en patchkasten. Voor het assortiment van Schneider Electric betreft kabels uit het Actassi-pakket. Conform de CPR-norm dient de mantel van de kabels te zijn voorzien van de nieuwe normering en informatie over de kabel- en brandklasse. De kabels zijn volgens NEN 8012 standaard gekeurd, beschikken over een CE-markering en een prestatieverklaring, ook wel DoP (Declaration of Performance) genaamd.Aanbod en voorraad Actassi
In navolging van op de introductie van de NEN 2018 medio 2017 was Schneider Electric de internationale pionier. Het Actassi-aanbod was de eerste lijn die op de markt beschikbaar kwam en volledig conform deze nieuwe regelgeving. Doordat de internationale productie en distributie gedegen is ingeregeld, is de leverbetrouwbaarheid en voorraad op hoog niveau. Wij hebben bewezen onze klanten snel van de gewenste bekabeling te kunnen voorzien.Bekijk ons aanbod van Actassi kabels