De uitdaging
- Bij de ontwikkeling van de nieuwe luchthaven zijn duurzaamheid en innovatie belangrijke aandachtspunten. Gekeken wordt naar CO2 neutrale oplossingen, maar ook naar het ondersteunen van regionale werkgelegenheid.
- Voor het functioneren van een luchthaven is de beschikbaarheid van de systemen essentieel. De beschikbaarheid van het datacentrum, waar alle systemen samenkomen is van groot belang. Hoge beschikbaarheid moet echter hand in hand gaan met de duurzaamheidsdoelstellingen. De energie-efficiëntie van de infrastructuur is een belangrijk aandachtspunt.
- De beveiligingseisen van een luchthaven zijn hoog. Het datacentrum biedt ruimte aan verschillende gebruikers en wordt multi-tenant ingericht. Voor de beveiliging houdt dit in dat de toegang gemonitord moet worden en de verschillende gebruikers alleen toegang krijgen tot specifieke serverrekken in het datacentrum.
- De luchthaven wordt ontwikkeld in drie fasen. De opzet en capaciteit van het datacentrum moet mee kunnen groeien zonder downtime bij opschaling. Ook gedurende openingsuren van de luchthaven is downtime voor onderhoud niet mogelijk.
- De beschikbare ruimte voor het nieuwe datacenter in de passagiersterminal is beperkt. Dit vraagt om slimme componentkeuze met een hoge dichtheid.