Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Uptime van 99,99999% voor Smartdc

Gegarandeerde continuïteit en betrouwbaarheid 
In het voormalige distributiecentrum van de Van Nelle fabriek huist Smartdc, het grootste datacenter van de regio Rotterdam. Voor Smartdc is één ding het belangrijkste: uptime van het datacenter. Om die continuïteit te garanderen en de voortgaande groei te faciliteren realiseerde Schneider Electric een powerhouse dat tegelijkertijd ook een aanzienlijke energiebesparing oplevert.

Uitdaging Smartdc
  • De activiteiten van Smartdc hebben de afgelopen jaren een gestage groei laten zien. Om deze groei te faciliteren wordt het datacenter continue uitgebreid. De stroomvoorziening dient hierin mee te groeien en ook toekomstige uitbreiding mogelijk te maken.
  • Voor Smartdc is uptime en betrouwbaarheid van het datacenter essentieel. Als het datacenter ook maar een ogenblik platligt heeft dit grote gevolgen. De eindklanten zijn al snel een halve dag bezig met het herstellen van de database en miljoenen kunnen verloren gaan door het niet beschikbaar zijn van services die in het datacenter gehost worden. De kwaliteit en innovativiteit van de hardware dient van hoog niveau te zijn om aan de eisen te kunnen voldoen.
  • Omdat de stroomvoorziening een vitale functie heeft voor het functioneren van het datacenter, is Smartdc op zoek gegaan naar een totaalleverancier van goed op elkaar afgestemde oplossingen die met elkaar geïntegreerd kunnen worden. Vanwege de complexiteit van het project was het onderbrengen van het projectmanagement bij deze leverancier ook een wens. Dit om de implementatietijd zo kort mogelijk te houden, met het oog op het minimaliseren van de risico’s voor de beschikbaarheid van de datacenteractiviteiten.
  • De stroomkosten maken een groot deel uit van de totale kosten van het datacenter. Het verbeteren van de energie-efficiëntie van de infrastructuur is een belangrijk aandachtspunt.
 

  

Oplossing voor Smartdc

Betrouwbaarheid en continuïteit met een geavanceerd powerhouse  

De onderdelen van de totaaloplossing:

  • Galaxy VX UPS
  • Transformator
  • RM6 Middenspanningsinstallatie
  • Hoofdverdeler
  • Busbar-systeem voor het verbinden van de gehele installatie

 

Wilt u meer weten over onze oplossingen voor cloud- en serviceproviders?

Bekijk onze oplossingen met EcoStruxure voor cloud- en serviceproviders. Onder meer voor colocatie, datacenterlopssingen en netwerken.
Lees verder

Resultaten voor Smartdc
  • De continuïteit van het datacenter is gewaarborgd. De Galaxy VX UPS zorgt ervoor dat de stroomvoorziening continue en ongestoord is. Bij storingen kan het UPS-systeem het volledige datacenter 20 minuten in de lucht houden. Dit is ruim voldoende tijd om de generatoren op te laten starten.
  • De Galaxy VX is een UPS die met een lage load ook al heel effectief en efficiënt is. Dat betekent dat Smartdc binnen 4 jaar de hele investering wat betreft UPS kan terugverdienen door een lager energieverbruik.
  • De totaaloplossing bestaat uit volledig op elkaar afgestemde elementen, waardoor probleemloze integratie mogelijk is.
  • Met dit powerhouse is Smartdc voorbereid op verdere groei. Het is zo ontworpen dat deze eenvoudig uitgebreid kan worden. De aansluitingen en de behuizingen zijn al ingebouwd.
  • Naast het leveren van de hardware is het gehele projectmanagement van dit complexe project opgepakt en uitgevoerd door Schneider Electric. Hierdoor had Smartdc één aanspreekpunt en werd volledig ontzorgd. Door een goede planning is het project voorspoedig binnen de tijd en binnen budget geïmplementeerd.
Relevante feiten over Smartdc:
  • Het datacenter van Smartdc heeft een bruto vloeroppervlak van 3.500m2 verdeeld in modules
  • Smartdc is een belangrijke gaming locatie. Het datacenter host de grootste en meest populaire multiplayer games ter wereld. Het is daarmee een groot internetknooppunt. 
  • Het datacenter is aangesloten op het 23kV-netwerk, een elektriciteitsnetwerk dat door de lage storingsincidenten extra betrouwbaarheid biedt.
  • Continuïteit en betrouwbaarheid is wat de klanten geboden wordt. Het datacenter realiseert een uptime van 99,99999%.
  Meer weten wat de over de oplossing voor Smartdc, en wat het voor u kan betekenen?
Neem gerust contact met ons op!

Hulp nodig?

Selecteer zelf het juiste product

Vind snel en eenvoudig de juiste producten en toebehoren voor uw toepassingen.

Offerte aanvragen

Dien uw aanvraag online in en een expert zal contact met u opnemen.

Verkooppunten

Vind eenvoudig de dichtstbijzijnde distributeur van Schneider Electric op uw locatie.

 opens in new Window

Help Center

Vind de antwoorden die u nodig heeft via bladeren door veelgestelde vragen over onderwerpen.