Een praktische gids met adviezen van experts
De Electrical Installation Guide geschreven voor professionals is ontwikkeld door Schneider Electric's meest getalenteerde experts in elektrische energiedistributie. De gids is met name interessant voor professionals die elektrische installaties ontwerpen, installeren, inspecteren en onderhouden in overeenstemming met de normen gepubliceerd door de International Electrotechnical Commission (IEC). In Nederland is de NEN1010 het meest belangrijk, maar voor het overgrote deel afkomstig vanuit IEC.
Onze experts zijn “zwaargewichten op hun gebied” en delen hun kennis over nieuwe en aangepaste elektrotechnische normen en technologische ontwikkelingen zodat u de meest actuele en relevante informatie beschikbaar heeft.
De Electrical Installation Guide is bedoeld voor alle electrotechnische professionals die werken met gebouw-, industrie-, of huishoudelijke installaties. Uiteraard kunnen adviseurs, bestekschrijvers, ontwerpers, installateurs, paneelbouwers, facility managers, studenten en leraren Elektrotechniek, maar ook specialisten werkzaam in normalisatie, certificering of inspectie ook hun voordeel halen uit deze gids.
De handleiding behandelt zaken als spanningsverlies, elektrische veiligheid, kabeldimensionering, kortsluitstroomberekening, elektrotechnische normen, vermogensschakelaars, MV/LV onderstations, aardingsstelsels, EMC, cos phi verbetering, harmonischen, overspanningsbeveiliging, en nog heel veel meer.
Nieuwe onderwerpen
Fotovoltaïsch voor zelf-verbruik
De productie van zonne-energie groeit wereldwijd. Veel bedrijven willen fotovoltaïsche (PV) systemen voor eigen verbruik - verbruikende energie die wordt geproduceerd tijdens de productie - in hun bedrijfsmodel integreren. Om het juiste PV-systeem te ontwerpen, moeten consultingengineers en specificeerders begrijpen hoe ze het systeem moeten schalen, welke apparatuur er nodig is en hoe ze de PV- en elektrische distributiesystemen kunnen integreren. Ontdek onze gids voor typische architecturen en state-of-the-art richtlijnen voor de dimensionering.
Uitgebreide inhoud op RCD’s, AFD’s, meting
Bescherming tegen elektrische schokken volgens IEC60364 vereist een correcte selectie van basisbescherming, foutbeveiliging en extra beveiligingsmaatregelen, een juiste implementatie volgens het aardingsschema van de elektrische installatie (TT, TN of IT), selectie en coördinatie van reststroom-apparaten (RCD’s) volgens de kenmerken en circuits van de belastingen. Bescherming tegen elektriciteitsbranden kan op verschillende manieren worden gewaarborgd, inclusief geavanceerde bescherming met apparaten voor boogfoutdetectie (AFD's).
Verbeter uw installaties met onze ervaring
Onze gratis Elektrische Installatiegids biedt u de richtlijnen die u nodig hebt voor het ontwerpen, installeren, inspecteren en onderhouden van elektrische installaties in overeenstemming met IEC-normen.
IoT-connected oplossingen om elk aspect van uw energiedistribututiesysteem te verbeteren. Neem het heft in eigen hand met realtime data-analyses en preventief onderhoud.
We bieden een volledige reeks van veilige en betrouwbare oplossingen voor laagspanningsdistributiesystemen, van verdeelinrichting tot railkokersysteem, en van vermogensschakelaar tot installatieautomaat.