Søk i ofte stilte spørsmål (FAQ)
Какая версия ПО (программного обеспечения) используется в настоящее время PL7?
На декабрь 2019 года актуальная версия программного обеспечения (среды программирования) PL7 v4.5 SP5.
(ещё есть несколько HF хот фиксов, мелких дополнений)
ОСОБО отмечаем, что данная версия последняя и далее дорабатываться не будет.
В России ПО PL7 и продукция с 1 августа 2012 снята с продаж.
Раньше было доступно для заказа ТОЛЬКО через сервисный отдел, но в начале 2019 выпуск Premium прекращен!
Актуальные версии внутреннего программного обеспечения контроллеров (Firmware) для PL7:
- для Modicon TSX Micro – V6.5 файл: TSX37_V65.exe Это ссылка с облачного хранилища
- для Premium – V6.3 файл: Premium V6.3 Operating System TSXP57xx3M,TSXP57xx3AM and TPCX57xx3M Это ссылка
Обращаем Ваше внимание, что на старые процессорные модули Premium TSXP57102 отдельно файлы для версии (pmx57102V43)
Имя файла – Premium TPMX57 version 4.3 operating system (EN - Original)Это ссылка
Для TSXP57153 – в открытом доступе Firmware не выложено. (Необходимо обращаться в службу поддержки).