Issue
The purpose of this resolution is to inform users of the 174CEV20040 of the procedure for upgrading the firmware in the Bridge.
Product Line
ConneXium - Ethernet
Environment
174CEV20040
Resolution
The Procedure that follows should be done after downloading the latest version of the firmware(which can be found on Pl@net) for the bridge to a local directory on the PC that will actually be used to upgrade the device.
Proceed as follows:
1) Log into the bridge as administrator
2) Navigate to the Configuration, Admin Tools page as seen below and select Service Pack Install.
3) Follow the dialog box and direct the software to the location of the downloaded file.
The bridge will reboot after the upgrade.
Publisert for: Schneider Electric Norway








Trenger du hjelp?
Start her!
Finn svar nå. Søk etter en løsning på egen hånd, eller kontakt en av våre eksperter.
Kontakt kundestøtten
Ta kontakt med kundeteamet vårt for mer informasjon, teknisk støtte, hjelp med klager og mer.
Hvor kan du handle?
Finn din nærmeste Schneider Electric-distributør enkelt.
Bla gjennom ofte stilte spørsmål (FAQ)
Få svarene du trenger ved å se etter emnerelaterte ofte stilte spørsmål (FAQ).
Kontakt salgsavdelingen
Start salgsforespørselen på Internett, så blir du kontaktet av en ekspert.