Det har aldri vært lettere å komplettere maskiner og tavler. Vi tilbyr alle trykknapper, brytere og signallamper du trenger. En løsning for enhver applikasjon.
Harmony XB5 Flush trykknappene er nå blitt antibakterielle. Takket være tilsetningen av Ag+ sølvioner i plastgranulatet de blir sprøytestøpt av, når beskyttelsen 95 prosent etter kun 15 minutter. Og etter to timer er den antibakterielle virkningen helt oppe i 99 prosent.
Kjerneprodukter
Viktigheten av estetikk i din maskin
Tro det eller ei, dine kunder husker første gangen de ser en maskin. Vi tror estetikk påvirker kjøpsbeslutninger.
Hvordan kan estetikk forbedre maskineffektivitet?
Lurer du på om du skal velge flush eller standard montasje? Eller hvordan skreddersydde produkter kan gi merverdi til din maskin?