Når sikkerheten til ressursene dine er avgjørende for å oppnå suksess, kan du stole på Triconex. Teamet vårt med eksperter på prosessikkerhet har omfattende kunnskaper om funksjonssikkerhet, prosessikkerhetsstandardene IEC 61511 og IEC 61508 og overholdelse av regelverk. Med støtte fra en global infrastruktur er du sikret hjelp gjennom hele sikkerhetslevetiden, uansett hvor og når du trenger det.
Styring av funksjonssikkerhet
Styring av funksjonssikkerhet synkroniserer alle aktiviteter og roller gjennom sikkerhetslevetiden med relevante forskrifter og standarder.
Definer og vurder
Sikkerhetslevetiden starter på konseptstadiet, der vi hjelper deg å identifisere og forstå risikoer, potensielle konsekvenser og det beskyttelsesnivået som kreves for å håndtere og redusere dem.
Design og implementer
Sikkerhetssystemteknologi har blitt så avansert at den kan være praktisk talt feilsikker, hvis den implementeres på riktig måte. Tjenestene våre inkluderer prosjektledelse, systemutvikling og en rekke tjenester på stedet for å sørge for levering av funksjonelle og fullstendig kompatible driftssystemer. Etter flere tiår med sikkerhetsledelse bruker vi ekspertise fra globale sikkerhetsstandarder, som støttes av et team med eksperter som kan levere én kilde for alle behovene i sikkerhetssystemprosjekter.
Drift og vedlikehold
Engasjementet ditt for sikkerhet stopper ikke når systemene er installert og i drift. Ikke vårt heller. Vi har dedikerte verktøy og løsninger, for eksempel unik programvare for SIF-administrasjon, som bidrar til å opprettholde sikker ytelse i samsvar med standarder gjennom hele sikkerhetslevetiden.
Brosjyre
Beskytt de mest verdifulle ressursene med effektiv levetidsadministrasjon av trusler og risikoer i industrier med høy risiko.
Samsvar med anbefalte fremgangsmåter i IEC 61511
Dette dokumentet undersøker utvalgte krav for å vise hvorfor konsepttesting og en SIL-undersøkelse kanskje ikke lenger er nok.
Sertifiserings- og opplæringstjenester
Både løsninger og trusler for prosessikkerhet er i stadig utvikling. Opplæring i funksjonssikkerhet holder teknikerne i felten oppdatert og fullstendig i samsvar med IEC 61508, IEC 61511 og andre relevante internasjonale standarder.