Rack-klart system som er utviklet for å distribuere IT i intervaller på 8 til 12 racks. Ryggraden i løsningen er en frittstående struktur som støtter nødvendig IT-infrastruktur og sørger for luftinneslutning for alle racktyper. Den er utformet for å enkelt kunne tilpasses en rekke kjøle- og strømkonfigurasjoner.
Fordeler
Fakta
Besparelser i investeringskostnader
Forenkling av den helhetlige datasenterutformingen gir besparelser på omtrent 15 %
Tidsbesparelser
Pod-tilnærmingen bidrar til å komprimere prosjektets tidslinje med omtrent 20 %
Fleksibel
Kan tilpasses for å støtte alle typer racks og ulike tilnærminger til datasenterdesign