1. Hva er vann og avløp?
Vann er hovedkilden til liv. Det er smakløst, luktfritt, uorganisk og et gjennomsiktig kjemisk stoff som hører inn under en av hovedbestanddelene i jordens hydrosfære. Selv om det gir nær null organiske næringsstoffer eller kalorier, er det avgjørende for alle livsformer.
For å utnytte brukt vann, også kalt kloakk, mer effektivt, er det et stort behov for å modernisere kjernerør- og pumpenettverk og løsninger for håndtering av kloakk.
Schneider Electric ønsker å bygge bro over gapet mellom bærekraft og fremdrift. Fordelene med vann- og kloakkløsninger som tilbys av våre eksperter, omfatter økt driftsmessig bærekraft, lavere risiko, reduserte implementeringskostnader og en smartere arbeidsstyrke.
2. Hvordan kan vi styre vannressursene?
Administrasjon av vannressurser kan være en overveldende oppgave for ethvert selskap eller enhver organisasjon. Det omhandler utvikling, planlegging, distribusjon og administrasjon av optimale vannressurser.
Schneider Electric tilbyr en rekke løsninger for vannressurser for å løse kritiske utfordringer som moderniserte rørledninger og vannbehandlingsanlegg under et begrenset budsjett. Vi prioriterer arbeidet med å levere bærekraftige mengder vann og effektiv administrasjon av infrastruktur.
Vår IoT-aktiverte plattform, EcoStruxure, tilbyr et bredt utvalg av vann- og kloakkløsninger som effektivt forbedrer programmer og prosesser gjennom hele vannsyklusen ved å tilby tilkoblede produkter, Edge Control, apper, analyser og tjenester.
3. Hva gjør kloakkrenseanlegg?
Vannbehandlingsanlegg er ansvarlige for rengjøring og rensing av vann og kloakk for å kunne brukes på nytt for samfunnet på en måte som ikke skader miljøet. Disse anleggene har dessuten ansvar for å gjenopprette oksygeninnholdet, fjerne forurensende stoffer og faste stoffer og bryte ned organisk materiale.
Schneider Electric tilbyr mangfoldige løsninger for bærekraftige vannbehandlingsanlegg, inkludert anlegg-administrasjon, tjenester, ressursytelse, elektrisk distribusjon, automatisering og kontroll og motorstyring. Disse løsningene, kombinert med et intelligent sett med programvareløsninger, administrerer kvalitet, strøm, informasjon, arbeidsstyrke og energi som hjelper deg med å ta bedre og sikrere beslutninger.
Økt etterspørsel og klimatrussel gjør vannstyring til en av de største utfordringene i årene som kommer. For å bygge neste generasjon vann- og kloakksystemer kreves det dristige trinn for å løse problemer, inkludert lekkasje, vannkvalitet, kundetilfredshet, tjenesteavbrudd og energibesparelser. Vi har muligheten til å fremskynde driften mot en fremtid med nullutslipp, ved å bygge bro mellom prosess og bærekraft for å oppfylle sluttforbrukernes forventninger om kvalitet og sporbarhet. Sammen med partnerne våre leverer vi digitale løsninger for energistyring og automatisering for industrien som leverer vann til verden.
Oppdag EcoStruxure-løsningene våre for vann og avløp
Oppdag programvare, tjenester og produkter for vann og kloakk
Innfri løftet om Industri 4.0-dataadministrasjon
Data er en strategisk ressurs i neste generasjons industrimiljøer. Finn ut hvordan du bedre kan bruke den til smidige og optimaliserte smarte fabrikker.
Konkurransefordeler gjennom digitale samfunn
Å akselerere den industrielle revolusjonen 4.0 trenger mer enn bare teknologi. Det krever en økosystemtankegang.