Szukaj często zadawanych pytań
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Szukaj wg słów kluczowych lub zadaj pytanie","searchBtn":"Szukaj","error":"Wprowadź słowo kluczowe do wyszukania"}}
W jaki sposób uzyskać dostęp do historii błędów przemiennika serii Altivar 320?
Historia błędów nie jest dostępna na wbudowanym wyświetlaczu. Historię błędów można sprawdzić na zewnętrznym wyświetlaczu lub za pomocą oprogramowania SoMove.
Za pomocą panelu graficznego VW3A1101, w menu Drive, należy wybrać MONITORING, następnie DIAGNOSTYKA, a następnie HISTORIA BŁĘDÓW. Wyświetla się 8 zarejestrowanych błędów, w kolejności od najnowszego do najstarszego.
Korzystając z SoMove, należy wybrać zakładkę Wykrywanie błędów. W lewym panelu bocznym Historia jest wyświetlana od Error n-1 (najnowszy) do Error n-8.
Pomoc w rozwiązywaniu problemów oferowana jest w instrukcji programowania w sekcji Diagnostyka i rozwiązywanie problemów.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się więcej o przemiennikach częstotliwości i urządzeniach łagodnego rozruchu.
Za pomocą panelu graficznego VW3A1101, w menu Drive, należy wybrać MONITORING, następnie DIAGNOSTYKA, a następnie HISTORIA BŁĘDÓW. Wyświetla się 8 zarejestrowanych błędów, w kolejności od najnowszego do najstarszego.
Korzystając z SoMove, należy wybrać zakładkę Wykrywanie błędów. W lewym panelu bocznym Historia jest wyświetlana od Error n-1 (najnowszy) do Error n-8.
Pomoc w rozwiązywaniu problemów oferowana jest w instrukcji programowania w sekcji Diagnostyka i rozwiązywanie problemów.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się więcej o przemiennikach częstotliwości i urządzeniach łagodnego rozruchu.
Opublikowano dla:Schneider Electric Polska
Czy to było pomocne?
Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej