Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.
		
Hur kan vi hjälpa dig idag?
How does the Altivar 61 and Altivar 71 drives measure the line voltage parameter ( ULN ).
The measurement of the line voltage is done by the parameter ULN.

This value display come from the DC bus , ULN = Vbus/rootsquare (2)
The accuracy of the measurement depends of the state using drive
Accuracy with no load < 5%
Accuracy motor loaded is 10%~15%