Våra varumärken

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.
		
Hur kan vi hjälpa dig idag?
Är det någon risk att en dimmer blir för varm?

Ja, den maximala effektförlusten hos en dimmer varierar med maxeffekten och är i storleksordningen 1-3% av belastningen. Angiven maxlast får inte överskridas och lasten ska reduceras på dimmers som monteras i kombination enligt bifogad tabell.

Dimmerguider: För ytterligare information eller hjälp med val av dimmer vid direktdimring (230V): Se vår Dimmerguide på nätet.

För val av dimmer och/eller 230V dimbara LED: Se följande länk
https://www.se.com/se/sites/sweden/sv/kunder/installatorer/dimmertool.page
som visar kompatibilitet med 230V dimbara LED och våra dimmerinsatser.