Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.
		
Hur kan vi hjälpa dig idag?
ATV61 (ATV71) drive is tripping on DB unit sh. circuit fault (fault code bUF)

Issue:
ATV61 or ATV71 - getting DB unit sh. circuit fault (bUF)

Product Line:
ATV61 drives.
230V - ATV61HD55M3X and larger
460V - ATV61HD90N4 and larger
600V - ATV61HC11Y and larger

ATV71 drives.
230V - ATV71HD55M3X and larger
460V - ATV71HD90N4 and larger
600V - ATV71HC11Y and larger

Environment:
ATV61 or ATV71 drives without a DB (Dynamic Braking) Resistor or Braking Unit.

Cause:
Short circuit in DB Braking Module, Shorted Braking Resistor, Short to Ground
The drives factory default is with the [Brake res. fault Mgt] set to Freewheel.

Resolution:
If a Dynamic Braking module and/or DB Resistor is installed, check for short circuit or overheating issues.

If Dynamic Braking is not being used;

Go to Menu 1.8 [Fault Management] and scroll to [BU Protection].
Change [Brake res. fault Mgt] from Freewheel (default setting) to Ignore.

This configuration is to be used only if there is NO braking unit or resistor connected to the drive.




Schneider Electric Sverige

Utforska mer
Produktfamilj
Utforska mer
Produktfamilj

Behöver du hjälp?

  • Produktväljare

    Hitta snabbt och enkelt rätt produkter och tillbehör för dina ändamål.

  • Begär en offert

    Ställ din fråga online så kontaktar vi dig.

  • Här köper du

    Hitta enkelt närmaste Schneider Electric-distributör på din ort.

  • Hjälpcenter

    Hitta alla supportresurser som du behöver på ett ställe.

  • Produktdokumentation
  • Ladda ner programvara
  • Produktväljare
  • Byt ut eller ersätt produkt
  • Hjälp- och kontaktcenter
  • Här köper du
  • Begär en offert
  • Hitta våra kontor
  • Shop.se.com/se/sv nedstängning
  • Karriär
  • Företagsprofil
  • Rapportera ett tjänstefel
  • Tillgänglighet
  • Pressrum
  • Investerare
  • EcoStruxure
  • Sök jobb
  • Blogg
  • Sekretesspolicy
  • Cookie-information
  • Användarvillkor
  • Change your cookie settings