Våra varumärken

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.
		
Hur kan vi hjälpa dig idag?
How long can be unshielded cables with IEC60034-25 motorsif ATV630/930 is used?
If the motor fullfil IEC60034-25, unshielded motor cables can be up to 150m without additional filter.