Hur kan vi hjälpa dig idag?

Vilken spänning kan man högst använda för meggning av Compact NSX?

För Compact NSX, som har en isolationsspänning 'Ui' mellan 690 VAC och 800 VAC, är max tillåten spänning för meggning 2000 VAC under 1 sekund enligt Tabell 12 i IEC 60947-2.

Observera att skyddsmoduler med intergrerat jordfelsskydd, Micrologic 4 och 7, måste frånskiljas före provning! Se användarmanualen för Compact NSX i kapitel "Commissioning" för instruktioner - https://www.se.com/se/sv/download/document/DOCA0187EN/