Dobrodošli v naš logistični center CEELog v Szigetszentmiklósu!
Pametna tovarna: mesto, kjer se lahko naučiš več o inovativnih tehnologijah, energetski učinkovitosti, industrijski avtomatizaciji in še o mnogo drugih temah!
Naša zgodba
Naš regionalni pametni logistični center je lociran v mestu Szigetszentmiklós. Delovati je začel leta 2007. Na površini 25.000 m2, naših 230 zaposlenih ureja logistične in koordinacijske aktivnosti. Dnevno dobavljamo okoli 14.500 paketov, kar nanese vsaj 100 ton! Naš pametni logistični center oskrbuje Schneider Electric partnersko mrežo v 21 državah centralne in vzhode Europe.
Razvoj logističnega centra
2007
• Dobava na Madžarsko
• 15 centrov na področju Srednje in Vzhodne Evrope
• Površina: 9.000 m2
• Število dnevno obdelanih paketov: 3.000
2010
• Dobava v države CIE
• 7 centrov na področju CIE
• Površina: 18.500 m2
• Število dnevno obdelanih paketov: 8.000
2020
• Dobava v CEE in druge države
• 3 centri v CEE
• Površina: 24.816 m2
• Število dnevno obdelanih paketov: 14.500
Pametni distribucijski center
Ponosni smo na dejstvo, da je logistični center v Szigetszentmiklósu med prvimi petimi Schneider Electric logističnimi centri, ki so izpolnili visoke kriterije standardizacije ter osvojili naslov “Schneider Electric Smart Distribution Centre” pametnega distribucijskega centra. Schneider Electric pametni distribucijski center ne ponuja le izjemno visoke stopnje avtomatizacije in digitalizacije, temveč upravlja tudi z IoT tehnologijami strojne in programske opreme. Uporabljajo se nove tehnologije, kot so inteligentni roboti, umetna inteligenca, zbirka obogatene resničnosti (Augmented reality for vision picking), droni, ki sledijo inventarnim ciklom. Pametni distribucijski center ima ISO certifikate: ISO 9001/14001/45001/50001
Zgodba stranke
Razvoj embalaže za Canalis izdelke v logističnem centru
Zgodba stranke
Razvoj embalaže za Prisma izdelke v logističnem centru