Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.
		
Ako vám dnes môžeme pomôcť?
Please suggest the Encoder Feedback Card/ Encoder Module with A+,A-,B+, B-, 0V,+5V and 1024/Revolution for ATV930 drive?
Hello,

Digital encoder interface module VW3A3420 can be used for this requirement. The datasheet is attached herewith for your reference.

Schneider Electric Slovakia

Príloha(-y)
Altivar Process ATV900_VW3A3420.pdf [92.77 KB]