Checking on the ZCT limit switch body's available plungers.
Product Line:
Osisense Limit Switches Metal and Plastic.
Environment:
ZCT Limit switch body
Resolution:
Available plungers are ZCE21, ZCE27, ZCE28, ZCE24, ZCE62, ZCE63, ZCE64, ZCE65, ZCE66, ZCEH0, ZCEH2, ZCE02, ZCE29, ZCE10, ZCE11, ZCE13 and ZCE14.
Publikované pre: Schneider Electric Slovakia


Potrebujete pomoc?
Začnite tu!
Nájdite odpovede hneď teraz. Vyhľadajte riešenie sami alebo sa spojte s niektorým z našich odborníkov.
Kontaktovať podporu
Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov, ktorý vám poskytne viac informácií o technickej podpore, pomoc pri reklamáciách a oveľa viac.
Kde kúpiť?
Jednoducho nájdite najbližšieho distribútora Schneider Electric vo vašej lokalite.
Prehľadávať FAQ
Získajte odpovede, ktoré potrebujete, prehľadávaním najčastejšie kladených otázok súvisiacich s témou.