It is required to understand the minimum possible polling interval for PM5000 meter.
Environment
PM5000 meters with Modbus protocol communication over serial or ethernet.
Resolution
Schneider Electric does not claim any minimum polling interval for this kind of communication. This mainly depends on various scenarios. The meter updates the data at an interval of 1 Sec. So a polling interval below 1 Sec gives the same data making it less useful. There also may be some other networking limitations which may cause some significant delay as well. So, it is recommended to have a minimum polling interval of 5 Sec for better communication performance.
Publikované pre: Schneider Electric Slovakia


Potrebujete pomoc?
Začnite tu!
Nájdite odpovede hneď teraz. Vyhľadajte riešenie sami alebo sa spojte s niektorým z našich odborníkov.
Kontaktovať podporu
Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov, ktorý vám poskytne viac informácií o technickej podpore, pomoc pri reklamáciách a oveľa viac.
Kde kúpiť?
Jednoducho nájdite najbližšieho distribútora Schneider Electric vo vašej lokalite.
Prehľadávať FAQ
Získajte odpovede, ktoré potrebujete, prehľadávaním najčastejšie kladených otázok súvisiacich s témou.