{}

Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Jaký je rozdíl mezi kategoriemi užití AC-7a a AC-7b u stykačů Acti-9 iCT?

Kategorie AC-7a a AC-7b se volí podle použití stykače: AC-7a - Nepatrně induktivní zátěže v domácnostech a podobné použití (např. mixér) AC-7b - Motorové zátěže v domácnostech (Ventilátor) Kompletní...

How can I connect SoMove to an Altivar Process drive via Ethernet TCP/IP...

Issue: Connecting SoMove to the VFD using the Ethernet network connection. Product Line: ATV61 ATV71 ATV630 ATV930 ATV320 ATV340 ATV32 Environment: Ethernet IP or Profinet option installed. VW3A3316,...

Co znamená chyba O.CF na měniči ATV31 nebo ATV312?

Problém: Chyba O.CF na ATV31 nebo ATV312 Produktová řada: Altivar, ATV31, ATV312 Rozsah: Vše Řešení: O.CF je porucha zkratu mezi fázemi motoru. Zkontrolujte vinutí motoru a vodiče motoru pro možné...

Co může způsobit chybu OCF na měničích ATV312 (nebo ATV31)?

Problém: Jednotka se vypnula na OCF kód. Produktová řada: Altivar 312, ATV312 Rozsah: všechny Příčina: OCF je nadproudová chyba. Zatížení je mechanicky blokováno nebo příliš velké pro pohon/motor....

Co může být příčinou chyby SCF1 na pohonu ATV320?

Problém: Chyba SCF1 na pohonu ATV320 Produktová řada: Altivar 320 Rozsah: Všechny modely, všechna sériová čísla. Příčina: Zkrat motoru Řešení: Kromě zkratu na výstupu ATV (motor, kabely motoru) SCF1...

How to select replacement for XPSAF and XPSAFL

XPSAF is replaced by XPSUAF Commercial Reference Replacement Commercial Reference XPSAF5130 XPSUAF13AP XPSAF5130P XPSUAF13AP Replacement/substitution according to the terminal connector: Wiring...

Definice OSSD výstupu (Output Signal Switching Device)

Output Signal Switching Device (neboli OSSD) je elektronické zařízení používané jako součást bezpečnostního systému stroje. Poskytuje kódovaný signál, který při přerušení z důvodu bezpečnostní...

Jaký je rozdíl mezi PNP a NPN výstupy u snímačů?

Většina průmyslových koncových snímačů (indukční, kapacitní, ultrazvukové a fotoelektrické) jsou polovodičové. Výraz polovodičový označuje typ komponent použitých v rámci snímače. Polovodičové...

Zobraziť viac

Obľúbené videá FAQObľúbené videá

video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
Zobraziť viac