我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Will the MBX 7.0 drivers work with a Vista 64 bit operating system.

No. At the current time the MBX 7.0 drivers will support only 32-bit Windows Vista/XP/2000/Server 2008/Server 2003.
MBX v7.1 Patch #3 is required for 64 bit PC's.

施耐德電機Taiwan

探索更多
系列:
探索更多
系列: