Issue:
ATV312 measuring +24Vdc with no wires on logic inputs.
Product Line:
ATV312
Environment:
All
Cause:
Expecting 0Vdc on the logic inputs until 24Vdc is applied to them.
Resolution:
The Sink / Source switch needs to be in the source position for active high logic input operation.
ATV312 measuring +24Vdc with no wires on logic inputs.
Product Line:
ATV312
Environment:
All
Cause:
Expecting 0Vdc on the logic inputs until 24Vdc is applied to them.
Resolution:
The Sink / Source switch needs to be in the source position for active high logic input operation.
Опубліковано для: Schneider Electric Україна


Потрібна допомога?
Інструмент вибору продукту
Швидко та легко знаходьте потрібні продукти й допоміжне обладнання для своїх завдань.
Розрахувати вартість
Ставте свої запитання щодо продажів онлайн, і з вами зв’яжеться фахівець
Де придбати?
Зручний пошук найближчого дистриб’ютора, магазина або спеціалізованого партнера Schneider Electric у вашому регіоні.
Довідковий центр
Знайдіть усі необхідні ресурси для підтримки в одному місці.