Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?

How do I test a Hot Standby PLC that is going to be a standalone system with I/O drop configured if the drop is not present?

Issue
How do I test a Hot Standby PLC that is going to be a standalone system with I/O drop configured if the drop is not present?

Product Line
EcoStruxure Control Expert, Modicon Quantum

Environment
140CPU67160, Control Expert v15.0


Resolution
A standalone Hot Standby PLC with a drop configured but not present will come up in Run Offline mode. In order to boot in Online set %S84 to 1.

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Досліджуйте більше
Серія:
  • Документація Продукції
  • Завантаження ПЗ
  • Інструмент вибору продукту
  • Заміна та заміщення продукту
  • Контактний центр із надання довідки
  • Знайти наші представництва
  • Де купити
  • Спільнота Schneider Electric
  • Запит цінової пропозиції
  • Вакансії
  • Профіль компанії
  • Повідомити про проступок
  • Спеціальні можливості
  • Новини
  • Інвестори
  • EcoStruxure
  • Вакансії Пошук
  • Блог
  • Політика конфіденційності
  • Сповіщення про файли cookie
  • Умови користування
  • Change your cookie settings