Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?

M580 - Is it possible to pack the memory of an M580 HSBY PLC online in run mode?

Question:
Is it possible to pack the memory of an M580 Hot Standby PLC online in run mode?

Answer:
Yes, M580 HSBY CPU can be packed online in run mode.
But if it is a M580 stand alone CPU, we recommend to use Unity Pro v10 or later, as on Unity v8.1 there is an issue when online pack a running M580 CPU.

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Досліджуйте більше
Серія:
  • Документація Продукції
  • Завантаження ПЗ
  • Інструмент вибору продукту
  • Заміна та заміщення продукту
  • Контактний центр із надання довідки
  • Знайти наші представництва
  • Де купити
  • Спільнота Schneider Electric
  • Запит цінової пропозиції
  • Вакансії
  • Профіль компанії
  • Повідомити про проступок
  • Спеціальні можливості
  • Новини
  • Інвестори
  • EcoStruxure
  • Вакансії Пошук
  • Блог
  • Політика конфіденційності
  • Сповіщення про файли cookie
  • Умови користування
  • Change your cookie settings