Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?

Why I cannot any more write the TRUE-VALUE field for BMXSRA0405 and BMXSDO0802 modules?

In a project created with Unity Pro V13.0, the TRUE-VALUE field for BMXSRA0405 or BMXSDO0802 modules is in Read/Write. With Unity Pro V13.1, the TRUE-VALUE field is now Read Only, in compliance with documentation for BMXSRA0405 or BMXSDO0802 modules.
For a project that has been created with Unity Pro V13.0, the TRUE-VALUE field will remain Read/Write when the project is opened in STA (or STU) format. It will only be Read Only for a new Unity Pro V13.1 project, or if a project is imported from ZEF format

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Досліджуйте більше
Серія:
  • Документація Продукції
  • Завантаження ПЗ
  • Інструмент вибору продукту
  • Заміна та заміщення продукту
  • Контактний центр із надання довідки
  • Знайти наші представництва
  • Де купити
  • Спільнота Schneider Electric
  • Запит цінової пропозиції
  • Вакансії
  • Профіль компанії
  • Повідомити про проступок
  • Спеціальні можливості
  • Новини
  • Інвестори
  • EcoStruxure
  • Вакансії Пошук
  • Блог
  • Політика конфіденційності
  • Сповіщення про файли cookie
  • Умови користування
  • Change your cookie settings