Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?

What is the size limit of a Structured Text section in Unity Pro?

Issue
What is the size limit of a Structured Text section in Unity Pro?

Product Line
EcoStruxure Control Expert (former Unity Pro)

Environment
Unity Pro v12.0

Resolution
The length of a Structured Text instruction line is limited to 300 characters.
The length of a Structured Text section is not limited within the programming environment. The length of an ST section is usually limited by the size of the PLC memory.


NOTE: There is no size limitation for section, but sometime when using a large amount of literal assignments or some specific instructions, a section can generate a Code generation failure during an application build. Then the solution is to split the section in two or more sections to build the application.

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Досліджуйте більше
Серія:
  • Документація Продукції
  • Завантаження ПЗ
  • Інструмент вибору продукту
  • Заміна та заміщення продукту
  • Контактний центр із надання довідки
  • Знайти наші представництва
  • Де купити
  • Спільнота Schneider Electric
  • Запит цінової пропозиції
  • Вакансії
  • Профіль компанії
  • Повідомити про проступок
  • Спеціальні можливості
  • Новини
  • Інвестори
  • EcoStruxure
  • Вакансії Пошук
  • Блог
  • Загальні умови ведення бізнесу
  • Політика конфіденційності
  • Сповіщення про файли cookie
  • Умови користування
  • Change your cookie settings