Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?

How do we have to understand the parameter "maximum overload Voltage +-30VDC" in a the module BMEAH? Does it means +-30VDC in absolute or +-30 VDC in measuring loop 24VDC...?

The customer needs to get a clarification of the parameter „"maximum overload Voltage +-30 VDC" delivered for the module BMEAHI0812. The customer could think that it means +-30VDC in absolute or +-30 VDC in measuring loop 24VDC meaning 24VDC +-30VDC means 24+30 = 54VDC as maximum overload voltage.

The answer is +-30VDC, not +-54VDC.

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Досліджуйте більше
Серія:
  • Документація Продукції
  • Завантаження ПЗ
  • Інструмент вибору продукту
  • Заміна та заміщення продукту
  • Контактний центр із надання довідки
  • Знайти наші представництва
  • Де купити
  • Спільнота Schneider Electric
  • Запит цінової пропозиції
  • Вакансії
  • Профіль компанії
  • Повідомити про проступок
  • Спеціальні можливості
  • Новини
  • Інвестори
  • EcoStruxure
  • Вакансії Пошук
  • Блог
  • Загальні умови ведення бізнесу
  • Політика конфіденційності
  • Сповіщення про файли cookie
  • Умови користування
  • Change your cookie settings