Error “Impossible to create a new DTM object” is displayed adding a Sepam40/60/80 DTM in Control Expert V14.0.
Problem is that with the Ecostruxure Control Expert V14.0 when one of these three references is added the error message “Impossible to create a new DTM object” is displayed.
This is a known issue and a specific Control Expert HF will be published soon, ControlExpert_V140_HF0507367R.
Note: Other Devices DTMs coming with this Generic Modbus DDXML DTM library SV 2.03 are not concerned by this FAQ.
Опубліковано для: Schneider Electric Україна


Потрібна допомога?
Почніть тут!
Знайдіть відповіді зараз. Шукайте рішення самостійно або зверніться до нашого експерта.
Звернутися до служби підтримки
Якщо вам потрібна допомога, додаткова інформація чи технічна підтримка або ви хочете подати скаргу, зв’яжіться з нашою командою з обслуговування клієнтів.
Де придбати?
Зручний пошук найближчого дистриб’ютора, магазина або спеціалізованого партнера Schneider Electric у вашому регіоні.
Переглянути відповіді на поширені запитання
Отримайте необхідну інформацію, переглянувши відповіді на поширені запитання за відповідними темами.