Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?

Is there a limit to the number of POU's in a Control Expert application?

Issue
Is there a limit to the number of POU's (program organization unit)  in a Control Expert application?

Product Line
Control Expert

Environment
Windows 7, Windows 10, Windows 8

Resolution
There is no defined  limit for the maximum number of POU's that a Control Expert or Unity application can have.  The limit is
dependent upon many factors (i.e., application size, available application memory, size of the data structure containing its output
and internal variables defined in the POU's and number of variables configured in the main program of the application, etc.).

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Досліджуйте більше
Серія:
  • Документація Продукції
  • Завантаження ПЗ
  • Інструмент вибору продукту
  • Заміна та заміщення продукту
  • Контактний центр із надання довідки
  • Знайти наші представництва
  • Де купити
  • Спільнота Schneider Electric
  • Запит цінової пропозиції
  • Вакансії
  • Профіль компанії
  • Повідомити про проступок
  • Спеціальні можливості
  • Новини
  • Інвестори
  • EcoStruxure
  • Вакансії Пошук
  • Блог
  • Політика конфіденційності
  • Сповіщення про файли cookie
  • Умови користування
  • Change your cookie settings