Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
  • Default Alternative Text

    Системы автоматизации подстанций PACiS для подстанций высокого и среднего напряжения

  • Автоматизация 4S PACiS в распределительной сети

    В основных сетях в Северной Африке уже с успехом используется приложение 4S PACiS. Приложение автоматизации 4S PACiS было разработано в рамках двух проектов:

    • 11 подстанций / 30 кВ / 14 устройств Sepam S80 в Modbus
    • 13 подстанций / 30 кВ / 24 устройств Sepam S80 в Modbus

    Приложение HMI настроено для работы с PSE. Архитектура выполнена с IRIG-B/GPS (временная импульсная синхронизация, распределяемая устройством C264 по устройствам IED).

    Data Centers

    Вы хотите начать чат с консультантом по нашим продуктам и услугам?