Ukraine

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

  • Default Alternative Text
    В стойках и шкафах безопасно размещается информационное оборудование – от коммутационных узлов до серверных помещений и больших центров обработки данных.

    Серверные стойки и шкафы

  • NetShelter SV

    Интеллектуальный выбор стоек центра обработки данных.

  • Платформа InfraStruxure для малых ИТ-систем

    На этом видео поясняются основные принципы оборудования InfraStruxure для малых ИТ-систем и то, как они помогают нашим заказчикам решать самые сложные проблемы, связанные с ИТ-оборудованием.

  • Процесс конфигурации шкафов и стоек распределения питания myNetShelter

    Конфигуратор шкафов и стоек распределения питания myNetShelter поможет учесть ваши специальные требования.

  • Откройте для себя решение Netshelter CX

    Решение для развёртывания ИТ-оборудования вне серверного помещения.

    Альтернативный текст по умолчанию

    Задачи

    Для современных серверов и сетевых систем высокой плотности требуется инфраструктура стоек, в которую можно устанавливать различное оборудование, управлять потоком воздуха и обеспечивать поддержку кабельной разводки в эффективной и гибкой конструкции.

    Преимущества

    • Альтернативный текст по умолчанию

      Системы шкафов и стоек для серверного оборудования: высокая эффективность и высокая плотность

      Системы шкафов и стоек от компании APC by Schneider Electric спроектированы таким образом, чтобы обеспечить приток воздуха и эффективное управление кабелями, а это, в свою очередь, позволяет быстро и легко устанавливать новое оборудование на стойку.

    • Альтернативный текст по умолчанию

      Системы шкафов и стоек для сетевого оборудования: система организации проводов большой емкости

      Для современных серверных стоек, сконструированных для компактного размещения комплекса оборудования, требуется превосходное размещение кабельной системы. Системы сетевых стоек компании APC by Schneider Electric обеспечивают требуемую систему организации проводов высокой ёмкости, которая необходима для обеспечения контроля над плотностью кабелей.

    Факты

    • Альтернативный текст по умолчанию Оборудование для управления системами распределения питания, охлаждения и организации проводов, произведенные компанией Schneider Electric, безупречно работает в ИТ-шкафах и представляет собой полноценное решение.
    • Альтернативный текст по умолчанию Верхнюю панель можно снять с помощью простых вытяжных петель или перевернуть для изменения положения отверстий большего сечения под разъемы и соединители распределения питания.
    • Альтернативный текст по умолчанию Шкафы оптимизированы для использования с системами управления кабельной разводкой большой емкости, которые крепятся к монтажным рейкам оборудования.
    • Альтернативный текст по умолчанию Наша безупречная гарантия возврата денег обеспечивает, что ваше оборудование, монтируемое в стойку и отвечающее требованиям стандарта EIA-310-D, физически подойдёт для любого серверного помещения NetShelter.
    • Альтернативный текст по умолчанию Обеспечение комплектными серверными стойками и шкафами с одинаковыми артикулами исключает путаницу и время, потраченное на размещение десятков единиц складского учёта.
    • Альтернативный текст по умолчанию Упаковка, обеспечивающая защиту от механических воздействий, позволяет выполнять транспортировку шкафов с оборудованием, уже установленным внутри них.

    Вы хотите начать чат с консультантом по нашим продуктам и услугам?