Інтелектуальний захист електродвигунів з TeSys GV4 від Schneider Electric
TeSys GV4 - це нове покоління автоматичних вимикачів для захисту електродвигунів.Новинка з номінальним струмом до 115 А та потужністю до 55 кВт має інтелектуальні можливості управління та гнучкі опції захисту. Широкий діапазон спеціальних та розширених функцій надає можливість виробникам щитового обладнання та компаніям-машинобудівникам використовувати нові вимикачі у найсуворіших умовах експлуатації.
Асортимент TeSys GV4 спеціально був розроблений для використання на таких об’єктах, як водоочисні станції, нафтопереробні та цементні заводи, вантажопідйомне устаткування та ін.
Особливості
TeSys GV4 обладнаний новими вбудованими опціями захисту від затягнутого пуску, заклинювання ротору та замикання на землю, а також технологією ротоактивного розмикання силових контактів, яка необхідна для надійної роботи в будь-яких умовах.
До пристроїв є можливість підключитись за допомогою смартфону по технології NFC- це забезпечує швидке введення в експлуатацію та зручне технічне обслуговування. Спеціальний додаток GV4 відкриває доступ до журналу останніх заходів та установок, дозволяє редагувати настройки захисту для оптимальної адаптації до фактичного навантаження електродвигуна.
Типи пристроїв
Серія GV4 представлена трьома типами пристроїв.
Тип L – це магнітні автоматичні вимикачі, призначені для захисту від короткого замикання.
Тип P – це термомагнітні вимикачі з широким діапазоном регулювання перевантажень та двома класами захисту.
ТИП PEM – це багатофункціональні автоматичні вимикачі з розширеними функціями захисту та сповіщення, а також можливістю підключення бокового модуля SDx.
Контактний смарт-модуль SDx дозволяє легко і надійно керувати технологічними процесами на виробництві завдяки попередній сигналізації до спрацьовування захисту та ідентифікації згідно типу аварії. SDx можливо запрограмувати на розмикання контактора, на сповіщення до спрацювання захисту з перевантаження та на автоматичний перезапуск після охолодження електродвигуна¬ (OFF – 1...15 хв.).
Переваги
В апаратах GV4 використовуються запатентовані клеми EverLink, які збільшують стійкість до вібрації та виключають необхідність у періодичному повторному затягуванні безпечного та надійного підключення живлення. Ергономічні поворотні руків'я (прямі, виносні та бокові) дозволяють виконати роботу з вимикачем ще легше та зручніше.
TeSys GV4 має збільшену відмовостійкість та широкий діапазон регулювання перевантаження-від 0,4 до 1 In (номінального струму). Вимикаюча здатність виробів складає 100кА (Icu = 100% Ics). Пристрої лінійки мають менші габарити – їх ширина складає 81 мм, на передній панелі корпусу можна встановити два класи захисту апарату (10 или 20).
Новинка повністю інтегрується до екосистеми шаф Okken і Blokset evo: вимикачі GV4 можливо монтувати у функціональних блоках та використовувати, як елемент конструювання розподільного щита за допомогою ПЗ Ecoreal XL. Введення в експлуатацію системи пристроїв з використанням GV4 реалізується за допомогою ПЗ Ecoreach додатку GV4.
Місцеві новини
Всі новини