Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

Schneider Electric представляє серію інноваційних перетворювачів частоти Altivar Machine ATV340

Компанія Schneider Electric розширює сімейство перетворювачів частоти Altivar™. Нова серія Altivar Machine ATV340 поєднує в собі простоту установки і сучасні алгоритми управління для легкої інтеграції у системи автоматизації промислових механізмів.

Основні характеристики і переваги ATV340:

  • Перетворювачі частоти ATV340 розроблені для використання в ситуаціях, що вимагають управління з високою динамікою. Вони забезпечують гнучкість управління практично для всіх видів електродвигунів в замкненому або розімкненому контурі.
  • Вживання технології швидкого Ethernet і мінімальний цикл опитування 1мс дозволяють збільшити продуктивність механізму.
  • Вбудований мульті-протокол на базі Ethernet, вбудований модуль енкодера, функції для галузевого використання і сумісність з широким рядом електродвигунів дозволяють досягти неперевершеної гнучкості при проектуванні.
  • Комплексний захист і забезпечення безпеки - ATV340 має сертифікат кібербезпеки Achilles рівень 2 і повністю відповідає стандартам EN ISO 1384901 та EN 62061.
  • ATV340 призначений для роботи в середовищах з високим рівнем пилу і підвищеною вібрацією при температурі до 60°c. Дистанційний моніторинг забезпечує предиктивне обслуговування, а функція швидкої заміни дозволяє скоротити час сервісних робіт.
  • Перетворювачі частоти Altivar Machine ATV340 показані для роботи в різних галузях промисловості, таких як упаковка, обробка матеріалів, переміщення матеріалів, підйомно-транспортне обладнання.


Для користувачів доступний навчальний вебінар "Інноваційні перетворювачі частоти Altivar Machine ATV340>> https://youtu.be/PkCCv31u-o

Місцеві новини

Всі новини

Спілкуйтесь в чаті з нашим спеціалістом та дізнайтесь більше про продукцію та послуги!