Как выполнить подключение двигателей с различными PTC-датчиками температуры к Altivar 38, Altivar 58?

Вопрос:
Как выполнить подключение двигателей с различными PTC-датчиками температуры к Altivar 38, Altivar 58?

Среда/Окружение/Версии:
ATV38, ATV58

Ответ:
Для подключения с PTC-датчиком температуры к ATV38, ATV58 требуется:

1.        Чтобы на ПЧ была установлена дополнительная плата входов/выходов VW3-A58201.

2.        Необходима температурная характеристика PTC-датчика и известна величина температуры, при которой происходит срабатывание защиты по перегреву двигателя.

3.        По величине, найденной в п.2, подобрать резистор, который затем установить между входами AI3A и AI3B на дополнительной плате входов/выходов, при этом клемму AI3B соединить с общей точкой COM.

4.        Между клеммами +10V и AI3A подключить последовательно резистор 5 кОм и регулировочный потенциометр 10 кОм с линейной характеристикой типа А.

5.        Подать питание на ПЧ.

6.        Плавно вращая регулировочный потенциометр, добиться срабатывания защиты ПЧ по перегреву двигателя.

7.        Выключить ПЧ и замерить суммарное значение сопротивления, подключенного между клеммами +10V и AI3A.

8.        Выбрать резистор с величиной сопротивления, найденной в п.7, и подключить его между клеммами +10V и AI3A в качестве добавочного резистора R на схеме подключения.

9.        Подключить PTC-датчик двигателя между клеммами AI3A и AI3B, при этом клемму AI3B соединить с клеммой COM, согласно схеме подключения.

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: