Дисплей блока Micrologic 5.0 E(5.0 A) автоматического выключателя Masterpact NT не светится, хотя аппарат подключен к сети и находится в рабочем состоянии под нагрузкой, в чем причина?

Наиболее вероятной причиной этого является недостаточный ток в цепи нагрузки. Питание блока контроля и управления Micrologic производится от встроенного в аппарат Masterpact трансформатора тока. Для того, чтобы дисплей светился, ток в цепи нагрузки должен составлять не менее 20% от номинального тока аппарата. Если ток в цепи нагрузки составляет меньшую величину, то рекомендуется использовать внешний источник питания постоянного тока с выходом 24 В - номера по каталогу Masterpact NT/NW - 54440, 54441, 54442, 54443, 54444, 54445 (в зависимости от напряжения на входе), дополнительная информация приведена на стр. A-27 каталога Masterpact NT/NW 2014.

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: