Автоматические выключатели серии «Домовой» не предназначены для защиты промышленных электродвигателей. Автоматические выключателей серии «Домовой» соответствуют требованиям ГОСТ IEC 60898-2-2011 «АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ СВЕРХТОКОВ БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» и предназначены для бытового применения. Автоматические выключатели для защиты промышленных 3-х фазных электродвигателей должны соответствовать промышленным стандартам ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006) и ГОСТ Р 50030.4.1-2012 (МЭК 60947-4-1:2009) и иметь специальные характеристики. Например АВ серии Tesys GV2/GV3.
Опубліковано для:Schneider Electric Україна